Part Number: DRV2624
你好
配置的 lra 闭环模式,电压设置的2v, 和 3.5v
我在500ms内逐步按5ms一次比例逐步增加震动强度(从1到127),抓的波形如下:

为什么起始强度就很高?后面有一段强度又不变化了? 是寄存器配置有问题吗?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DRV2624
你好
配置的 lra 闭环模式,电压设置的2v, 和 3.5v
我在500ms内逐步按5ms一次比例逐步增加震动强度(从1到127),抓的波形如下:

为什么起始强度就很高?后面有一段强度又不变化了? 是寄存器配置有问题吗?
谢谢
您好,
所以这看起来在上面的波形图像的第一部分正常运行。然后输出饱和,并且在其余波形的同一水平上。当这发生时 - 在 RTP 水平 ~70 吗?
在波形开始时,您可以很明显地看出,即使使用您正在使用的滤波,强度也要小得多。
这是一个 D 类放大器,因此输出将始终在 0V 和 VDD 之间切换。
请问加acceleration曲线图在时间上是什么样子的?这应该是主要关注的重点,对吗?
此外,对于问题5:波形开始时总会有一个过驱动脉冲。过驱动钳位设置为 ~3.6V,在闭环操作中,LRA 将被过驱动以获得快速启动时间。
您好,
在内部E2E论坛发现了同样问题的帖子,已经通过TI FAE沟通支持了,如果是贵司委托发的帖子,请直接通过线下渠道获得支持。
无论如何,我们今天进行了几次坡道测试,得到了下面结果 :
对于RTP模式,最大强度是0x7F(127)。我们将RTP强度从0%逐步增加到100%(0到127),观察到加速正常提高。
然而,如果您在RAM中编程波形,改变RTP强度可能会让人感到困惑。

对于这一部分,100%的幅度是RAM内存中的3F。我相信这是一个7位带符号数,最高有效位保留用于Ramp命令。 一旦我们正确设置了RAM管理器,我们就收集到了这个坡道波形。这个波形在400毫秒内从0x00上升到0x3F(100%)。编程步骤如下:
1 右键单击波形并“插入”一个新的波形
2 将值设置为0x00,并勾选Ramp框,编程时间步骤(以HEX为单位)。
每个时间步骤是5毫秒,除非你将间隔改为1毫秒
当你点击确定时,0x00会自动变为0x80,因为Ramp位已启用
3 点击确定
4 展开新的效果1,并右键单击“数据”行
5 点击“添加”
6 这个新的数据点应该是0x3F(100%),时间可以是0x00。点击确定。
7 确保0x3F, 0x00数据点是最后一个
8 写入RAM,选择效果并运行!


黄色曲线是差分电压,青色(蓝色)曲线是加速度。当加速度启动时出现轻微的故障,但驱动器产生了相当平滑的加速坡度。自动制动待机功能已启用,您可以在波形的末尾看到制动的出现。