Hello Team
上电时,Nsleep 默认为低,nFault为上拉5V,监控上电时,Nsleep一直为低,但是nFault拉高5ms后拉低,为什么会这样?按照Datasheet时序图,Sleep为低时,nFault应该一直为高才对,
希望尽快得到答复
感谢
David
已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。
请问使用的是官方评估板DRV8163S-Q1EVM吗?还是自制板子?
使用的是自制的板子,电路是参考demo设计的
我想补充下,SPI版本是否一定需要执行CLR_FLT这个命令才能使器件变为正常工作模式?
能否提供这方面的截图? 还有什么东西连接到nFAULT引脚?
我使用的EVM进行了快速测试,但无法重现这种情况。 此外,当nSLEEP为低电平时,数字应关闭,以防止nFAULT引脚将nFAULT引脚拉低电平。
David 说:SPI版本是否一定需要执行CLR_FLT这个命令才能使器件变为正常工作模式?
是的,DRV8163S-Q1要求在唤醒后发送CLR_FLT命令,以便设备进入待机状态并准备好驱动输出。 只要VDD通电,SPI就会在发送CLR_FLT之前正常工作。
好的,收到,问题已找到了,SPI版本,在SPI没有执行CLR_FLT命令时,nSleep为低,nFault脚会被拉到低