This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8316: DRV8316CRRGFR 驱动 5.6Ω 高阻值电机,闭环控制下电流上不去 (仅 140mA)

Part Number: DRV8316

电机在电流闭环控制下,最高转速时母线电流只有 140mA,采样得到的相电流一直很小,导致转速无法提升。但开环强制给电流指令时,电机能正常响应,电流也能上去。
已做检查/配置

  1. OCP_MODE 已设为 Report only (2h)。

  2. OCP_LVL 设为 24A (1h)。

  3. 电机相间直流电阻实测为 5.6Ω。
    我的疑问

  4. 针对 5.6Ω 的高阻值电机,DRV8316 的电流环 PI 参数是否需要进行特殊调整?是否有推荐的调参步骤?

  5. 除了 OCP 配置,还有什么寄存器设置可能导致电流被限制在 140mA 这样的低水平?