Other Parts Discussed in Thread: DRV8308, MSP430FR2422, DRV8306, MCT8316Z, DRV8320, DRV8312, DRV8320R, DRV8323R, DRV8323
尊敬的TI工程师您们好,我想咨询一下DRV8307这款直流无刷驱动是否带闭环调速?如果不带闭环调速是否有推荐的其他直流无刷集成芯片产品?指标如下电压18-36V.带堵转功能,带电流保护功能,带霍尔信号闭环调速功能。谢谢你们了!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们建议最大电源电压有50%的裕度,或标称电源电压有100%的裕度。 例如,一个24V电源通常需要最大40V左右的电压。 如果电源可以为30V-40V,我们建议最大绝对电压至少为60V。
DRV8306是DRV8307的更新且较小的版本,但是它没有转子锁定保护。 您可以尝试使用MCT8316Z,它也集成了100mohm MOSFET并具有感应梯形控制(MCT8316Z确实具有转子锁定保护)。 这些器件均未集成速度环,并且额定最大约40V abs。
从MCU的角度来看,正如我之前提到的,MSP430FR2422是一个不错的选择,因为它是带有两个定时器的最小MSP430。
尊敬的TI工程师,因为我们供电电压18-38V,(长期供电28V,所以想选一款电压最大值在50V以上的器件;带霍尔信号或者不带霍尔信号用mcu做闭环调速也行,速度精度要高的(速度精度用mcu软件控制)!最好带使能控制脚,方便我逻辑控制。)目前看来合适的方案选择mcu+集成芯片的这种方案。mcu正如你说的选msp430,但是集成的芯片需要推荐一款或者几款。指标如下:1.最大电压50以上。有过流保护功能,闭环调速用mcu通过霍尔信号完成,以及堵转保护,当然堵转保护也可以用软件实现。过压保护,制动集成在芯片里面等。多推荐几款合适的芯片我选择一下,因为我额度电流是3a如果选择内部集成mos管需要大电流的才行,外接的就没有这个关系。非常感谢!我使用的是有霍尔信号的直流无刷电机!感谢!或者内部集成了mcu这种集成芯片更好!谢谢!或者在你们的开环的直流无刷驱动器外面例如DRV8307+转速计来实现闭环调速?
我们没有任何集成电压高于40V的解决方案。 您需要使用DRV8320之类的栅极驱动器,并在MCU内部实施控制。DRV8312也是集成MOSFET的器件。
如果霍尔未连接,设备将处于 1X 或 2X 状态 - 请参阅数据表第 13 页上的表 1。 这些组合是不允许的,会导致故障(见表下的注释 1)
建议在霍尔输入上放置一些信号(即 HALLA = 0、HALLB = 1、HALL = 0),因为这样输出将产生 PWM 信号。
DRV8307 确实具有锁定转子检测功能 - 如果它检测到霍尔在 3 秒内没有转换,则会导致故障。 对于 DRV8307,最好用一些旋转电机来测试设备。
您还可以查看 DRV8306,它是 DRV8307 的较新版本。 DRV8306 没有锁定转子检测功能,因此您可以通过这种方式对其进行测试。