Other Parts Discussed in Thread: DRV8424EVM, , DRV8424,
DRV8434APWPR可以替代DRV8424PWPR吗?芯片管脚不要的地方是19到21脚:
8424:19:TOFF,20:DECAY1,21:DECAY0,这三个脚是设置及控制PWM
8434A :19:STL_REP,20:TRQ_CNT/STL_TH,21:STL_MODE,这三个脚是失速检测,
8434A没有8424那3个脚,怎么设置及控制PWM模式
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8434APWPR可以替代DRV8424PWPR吗?芯片管脚不要的地方是19到21脚:
8424:19:TOFF,20:DECAY1,21:DECAY0,这三个脚是设置及控制PWM
8434A :19:STL_REP,20:TRQ_CNT/STL_TH,21:STL_MODE,这三个脚是失速检测,
8434A没有8424那3个脚,怎么设置及控制PWM模式
请问您使用TI 的 DRV8424EVM 和 DRV8434AEVM 测试速度, 还是您自己做的板子?
是否方便分享 STEP 引脚信号和 OUTPUT 电流波形?
DRV8424 和 DRV8434A 不是引脚对引脚兼容的器件。 请确保器件是 DRV8434A,而不是 DRV8424。顺便说一句,DRV8424 不支持失速检测,也没有 STL_MODE 引脚和 TRQ_CNT 引脚。
如果您将 DRV8434A 放在您的板上,电机转速是多少? STEP 管脚信号有抖动吗?

关于您上述的信息,我的理解是:
驱动器设置为转矩计数模式(STL_MODE = 0),电机速度为 100 步/秒,整步设置。 TRQ_CNT/STL_TH 电压为零。 STL_REP 低。
请帮我确认测试条件的详细信息:电机速度为 100 步/秒,全步设置。
确认测试条件后:唯一异常是RQ_CNT/STL_TH电压为零。 请检查并以 100 整步/秒共享电机线圈电流。
同时,我在此处附上了 DRV8434A GUI 用户指南,作为失速检测设置的参考。请查看第 10 页“3.3.2 失速检测”部分。