This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8705-Q1: 在slow decay 阶段的续流方式选择

Part Number: DRV8705-Q1


DRV8705在slow decay过程中可选两个上管续流,或者两个下管续流,这两种续流方式各有什么优缺点,对电流采样方式是否有要求和影响

  • 之所以有这两种模式,是因为 DRV8705-Q1 设计为具有半桥控制能力。 因此,它能够在顶部回路或底部回路中再循环电流。

    但是,如果您将其用作完整的 H 桥,则选择顶部或底部环路不应成为问题,它们实际上是相同的。在 PH/EN 和 PWM 模式下,默认的有源续流模式是低侧有源。 如果出于某种原因想要更改它可以使用 BRG_FW 寄存器设置来完成,但我认为没有理由这样做。

    此外,如果需要电流检测,建议不要更改默认设置,因为该设备在低侧集成了分流放大器,如第 27 页所述。