This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8886AT: 步进电机驱动芯片DRV8886发热严重

Part Number: DRV8886AT

如图是DRV8886的驱动电路,只要EN一使能,未发CLK信号,未接电机负载,芯片发热严重,是什么原因

  • 为了更好理解您的问题,需要您提供更多的信息。

    这是您自制的板子还是TI EVM?

    热焊盘是否焊接到板上?

    即使没有时钟信号,该器件也可以保持一定的电流。负载是多少? 如果是步进电机,是否可以测量每个线圈中的电流?

  • 您好,是自制的板卡,热焊盘已接地。有个设计不足的地方说明下,3.3V和5V我是外接的电源,如果这样设计的画,会导致该现象吗?第二是ENABLE和SLEEP两个引脚短接起来有没有什么问题?

    谢谢!

  • 这些引脚短接在一起没有问题。 它实际上是“nSLEEP”,因此该引脚上的逻辑高电平将启用该器件。

    请问线圈中的电流是多少?

x 出现错误。请重试或与管理员联系。