This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为了更好理解您的问题,需要您提供更多的信息。
这是您自制的板子还是TI EVM?
热焊盘是否焊接到板上?
即使没有时钟信号,该器件也可以保持一定的电流。负载是多少? 如果是步进电机,是否可以测量每个线圈中的电流?
您好,是自制的板卡,热焊盘已接地。有个设计不足的地方说明下,3.3V和5V我是外接的电源,如果这样设计的画,会导致该现象吗?第二是ENABLE和SLEEP两个引脚短接起来有没有什么问题?
谢谢!
这些引脚短接在一起没有问题。 它实际上是“nSLEEP”,因此该引脚上的逻辑高电平将启用该器件。
请问线圈中的电流是多少?