DRV8353RHRGZR芯片手册写明在ENABLR信号为低电平休眠时,电流采样是没有输出的,但是我的ENABLE高电平时,电流采样也没有输出,fault触发了。一开始都是好的,Enable使能,fault也没有触发,多次上电运行,可能是有冲击,导致fault报错,电流采样输出为0,6个mos管都是好的,请帮忙分析一下什么原因,除了ENABLR底休眠电流采样没有,还有什么情况下采样没有,fault拉低可能是哪方面原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8353RHRGZR芯片手册写明在ENABLR信号为低电平休眠时,电流采样是没有输出的,但是我的ENABLE高电平时,电流采样也没有输出,fault触发了。一开始都是好的,Enable使能,fault也没有触发,多次上电运行,可能是有冲击,导致fault报错,电流采样输出为0,6个mos管都是好的,请帮忙分析一下什么原因,除了ENABLR底休眠电流采样没有,还有什么情况下采样没有,fault拉低可能是哪方面原因?
您好,您可以在回复的框中选择插入,点击插入后您可以看到图像/视频/文件一栏,之后选择您需要上传的图片,拖曳到所示界面中即可完成上传。
好的收到,感谢您提供的信息。我已跟进给工程师,如有答复将尽快回复您。
1. 从您提供的原理图中,发现以下问题:
A. 原理图的降压稳压器部分有一个额外的电容器:
a. 请问您是特意加的吗?数据表中没有提到,因此可能会干扰降压操作。
b. 您能否检查主电源 VIN 的波形、降压稳压器输出电压、 DRV 器件的 VM 输入电压、以及所有稳压器的电压波形? (VCP 、 VGLS 、 DVDD)。 请确认波形在正常运行时处于正确且稳定的电压。

B. 根据数据表,降压稳压器的 Vcc 引脚上应该只有 0.47uF 的电容才对。
a. 您使用的是 1uF 值电容器。 请使用数据表中建议的值,因为这会干扰降压稳压器的运行。

2. 您能否提供以下信息:
A. 请问您是如何使用系统的?
B. nFAULT 什么时候第一次拉低电平以指示发生了故障?
一开始都是好的,Enable使能,fault也没有触发,多次上电运行,
a. 请问fault具体是什么时候触发的?
C. SPX 和 SNx 连接到电流分流放大器输入的确切位置是什么?
a. 您给出的原理图关于该连接方式显示的不太清楚。
b. 应将 SPX (正电流分流放大器输入) 连接到感测电阻器的顶部
c. SNx (负电流分流放大器输入) 应连接到感应电阻器的低侧
d. 如果您的 CSA 输出 (SOA/SOB/SOC) 没有输出任何内容,那VREF 输入电压、 CSA 输入 SPX/SNx 的接线、增益设置等可能有问题。
1)数据表中有一节介绍了 CSA 输出的公式。
2)为了验证 CSA 是否正常工作,您可以尝试向 Vref 、 SPX/SNx 输入一些电压,并查看 CSA 输出在这些测试条件下是否正常。

关于debug的其他信息帮助: