This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8256: DRV8256EPWER如何实现SLOW DECAY功能

Part Number: DRV8256
Other Parts Discussed in Thread: DRV8840,

DRV8256EPWER虽然有DECAY引脚,数据手册里也有介绍,但是却实现不了DECAY功能,引脚描述如下:

但是DRV8840就有SLOW DECAY功能,如手册中介绍的:

请问有办法让DRV8256EPWER工作在SLOW DECAY模式吗?

  • 您好我们已收到您的问题并反馈,预计将于24小时内给您答复。谢谢!

  • 您好,请注意DRV8256E和DRV8256P为两个不同的器件。

    首先请您确认您使用的为哪一种型号的器件。

    其次请您查看您驱动的是刷式电机还是一个步进电机线圈。

    如果您驱动的是刷式电机,那么负载扭矩将决定未达到调节点的负载电流。

    如果您驱动的是步进电机且负载电流达到调节点,那么您可以选择智能调优纹波控制衰减以实现缓慢衰减 (注意:两个低侧 FET 要在输出电流达到调节点后打开)。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。

  • 芯片用的是DRV8256E(PH/EN),驱动的电机是刷式直流电机。

    简单点说就是DRV8256E如何实现DRV8840的Slow decay效果

  • 感谢您提供的信息,已将您的问题跟进给工程师,如有答复将尽快回复您。

  • 首先请您检查DRV8840 桥接控制:decay引脚在 ENBL=0 时会选择SLOW DECAY和FAST DECAY。请问您是在什么情况下设置了SLOW DECAY模式?

    如果电流未达到电流调节点,那么器件DRV8256没有SLOW DECAY。

    如果输出电流达到电流调节点,纹波控制衰减模式会使 DRV8256 在固定纹波振幅缓慢衰减上运行,而不是传统的固定关断缓慢衰减。