Other Parts Discussed in Thread: DRV8424
工程师您好,
我的步进电机规格如下:
额定电压4.9V,额定电流0.7A,相电阻7ohm。
问题如下:
1.看了很多DRV88x的规格书,发现输出电压全部都是内部接至VM,这是否意味着选型驱动步进电机芯片时,必须考虑芯片的VM电压和电机额定电压的匹配问题?(虽然人们常说步进电机是恒流驱动)
2.使用DRV8825,VM接12V,通过配置输出0.7A,是否可以让我的5V步进电机正常工作?
3.接上条,如果VM必须和步进电机额定电压匹配,那么当8825接12V,配置输出0.7A的时候,我的步进电机可能会发生什么情况?
感谢~