This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8825: 关于驱动步进电机时,芯片VM管脚电压选择的疑问

Part Number: DRV8825
Other Parts Discussed in Thread: DRV8424

工程师您好,

我的步进电机规格如下:

额定电压4.9V,额定电流0.7A,相电阻7ohm。

问题如下:

1.看了很多DRV88x的规格书,发现输出电压全部都是内部接至VM,这是否意味着选型驱动步进电机芯片时,必须考虑芯片的VM电压和电机额定电压的匹配问题?(虽然人们常说步进电机是恒流驱动)

2.使用DRV8825,VM接12V,通过配置输出0.7A,是否可以让我的5V步进电机正常工作?

3.接上条,如果VM必须和步进电机额定电压匹配,那么当8825接12V,配置输出0.7A的时候,我的步进电机可能会发生什么情况?

感谢~

  • 您好我们已收到您的问题并升级处理,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 看了很多DRV88x的规格书,发现输出电压全部都是内部接至VM,这是否意味着选型驱动步进电机芯片时,必须考虑芯片的VM电压和电机额定电压的匹配问题?(虽然人们常说步进电机是恒流驱动)

    该步进电机的 4.9V 速率意味着施加到线圈的直流电压可能达到 0.7A, I=V/R。如果使用 PWM 方法将线圈电流调节到 0.7A 以下,线圈端子电压可能会高于 4.9V。

    使用DRV8825,VM接12V,通过配置输出0.7A,是否可以让我的5V步进电机正常工作?

    DRV8825 最小工作输入电压为 8.2V。 我们推荐您使用 DRV8424 来支持 5V 输入。

    接上条,如果VM必须和步进电机额定电压匹配,那么当8825接12V,配置输出0.7A的时候,我的步进电机可能会发生什么情况?

    根据电感器基本公式 VM-Vbemf- I*R = L di/dt ,由于电机反电动势电压和线圈电阻上的压降,步进电机可能无法达到您的设置电流或者无法显示预期波形。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。

  • DRV8424 VM的最低电压是4.5V,大约再4.3V左右就会激活欠压保护,用5V供电,余量会不会太少了?

  • 电机旋转时可以生成反 EMF,这可能会影响输入源进而改变输出电流。 对于电感器:VM-Vbemf= L*di/dt。

    请检查输出电流波形,并确保在所有工作条件下,尤其是在高速工作条件下仍保持正弦波形。 如果 di/dt 受反 EMF 的影响而呈现非正弦波形,您可以尝试增加输入电压。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。