This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8424: 关于芯片VM以及高阻态输入的几个疑问点

Part Number: DRV8424


工程师您好,关于DRV8424芯片有疑问如下:

1.该芯片VM的最小值是4.5V,若驱动5V的步进电机(4.9V,7ohm,0.7A),VM接5V电压是否合适?电压余量会否太小?

2.规格书6.5章节规定了关于M0、M1、DECAYx、TOFF的高阻态输入Hi-Z,明确该输入模式下,输入电平应介于1.8-2.2V之间(VM=24V)。那么请问在该高阻态输入下,MCU必须输出该范围之内的电压,8424才能识别为高阻态么?直接让M0、M1、DECAYx、TOFF悬空,是否可以?

3.接上,如果不允许悬空,在MCU输出无法满足M0、M1高阻态输入电压的情况下,该如何实现8424规格书中“高阻态输入”的场景?

4.接第2条,当VM=5V时,M0、M1、DECAYx、TOFF的高阻态输入电平要求范围是多少?

感谢。

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 1.该芯片VM的最小值是4.5V,若驱动5V的步进电机(4.9V,7ohm,0.7A),VM接5V电压是否合适?电压余量会否太小?

    当电机高速运行时,5V 电源可能不支持电机的最大工作电流。

    2.规格书6.5章节规定了关于M0、M1、DECAYx、TOFF的高阻态输入Hi-Z,明确该输入模式下,输入电平应介于1.8-2.2V之间(VM=24V)。那么请问在该高阻态输入下,MCU必须输出该范围之内的电压,8424才能识别为高阻态么?直接让M0、M1、DECAYx、TOFF悬空,是否可以?

    保持 M0 、 M1 、 DECAYx 、关断浮动可实现 8424 规范中描述的 " 高阻抗输入 "。

    3.接上,如果不允许悬空,在MCU输出无法满足M0、M1高阻态输入电压的情况下,该如何实现8424规格书中“高阻态输入”的场景?

    允许悬空。

    4.接第2条,当VM=5V时,M0、M1、DECAYx、TOFF的高阻态输入电平要求范围是多少?

    内部上拉电源为 10uA。 如果高阻抗输入泄漏电流低于 100nA ,我们认为应该是可以的。

    希望以上回答对您有所帮助,如有其他问题请随时联系我们。