This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8873H-Q1EVM: 1、该芯片Bulk capacitor的参考选型和选型原则具体是什么样的呢?2、内置MOS的V(BR)DSS是多少?

Part Number: DRV8873H-Q1EVM


1、我们在手册中看到Bulk capacitor的选择也极大的影响了整体的EMC和响应性能,该电容的选取在各个应用手册中均未详细说明,希望能知晓具体的设计取值计算方法。

2、内置MOS的V(BR)DSS的值是多少?因为我们在设计时想要工作在PWM模式下,其中在外部电机启动工作一段时间后,若需要OUT1和OUT2同时处于Hi-Z的工作状态,此时电机反向电动势会对芯片产生冲击,担心会对DRV8873H器件造成损坏。此外上述情况下是否可在OUT1和OUT2外引入储能器件作为缓冲?是否有对应的储能器件的参考设计推荐?

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,

    1、我们在手册中看到Bulk capacitor的选择也极大的影响了整体的EMC和响应性能,该电容的选取在各个应用手册中均未详细说明,希望能知晓具体的设计取值计算方法。

    bulk capacitor很大程度上取决于您的系统和电机/应用。 您可以在此处阅读有关为其选择值的更多信息:https://www.ti.com/lit/an/slta055/slta055.pdf

    2、内置MOS的V(BR)DSS的值是多少?因为我们在设计时想要工作在PWM模式下,其中在外部电机启动工作一段时间后,若需要OUT1和OUT2同时处于Hi-Z的工作状态,此时电机反向电动势会对芯片产生冲击,担心会对DRV8873H器件造成损坏。此外上述情况下是否可在OUT1和OUT2外引入储能器件作为缓冲?是否有对应的储能器件的参考设计推荐?

    以下链接讨论了 VM 泵和电压额定值裕度,可能会对您的问题有所帮助: The art of stopping a motor – VM pumping

    bulk capacitor是此类系统中唯一的标准储能器件。 还有一个方法是定制再生制动电路,但很遗憾我们没有这方面的参考设计。