我们用该芯片驱动两相步进电机,额定电流1.5A,芯片设置电流为1.5A。当电机运动到位静止后,经过一段时间后,电机发热严重,壳体温度可达80℃。我们测试此刻线圈上的电流大概0.75A,而电机的静力矩也较大,我们希望将该静止电流调小,调整到额定电流的25%,请问有什么办法能实现这一功能。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
您可以将 VREF 输入电压更改为适当的值,以便在停止时将电流限制为25%。 7.3.4 of the datasheet对此进行了详细说明。 用于计算调节电流的公式位于 7.3.5 Current Regulation中。
您好,
请问实测的0.75A 线圈电流是否仅测量一个线圈,因此两个线圈的总电流为1.5A?
峰值(满量程)和 RMS 电流之间也可能存在混淆,本培训介绍了以下差异: Video / PDF / Another page。如果您使用微步进的话则会出现这种情况。
您可以在表7-2中看到有关 DRV8424峰值与 RMS 电流额定值的信息: Table 7-2. Current Ratings
您好,
能否提供下以上情况的示波器图形? 电机停止时电流是否立即下降一半,还是说在几秒钟内电流缓慢衰减? 电机停止时,您是否有改变任何其他引脚,或者只是不发送任何其他步进信号?
关于您所说的情况工程师目前需要进一步确认是否是正常的行为。