Other Parts Discussed in Thread: DRV8874
我司使用DRV88876 MOTOR DRIVER進行馬達驅動,近期在測試保護功能,將馬達堵轉,重覆啟動測試,發生DRV8876毀損,IC表面炸開,
使用電源為24V 65W adapter,我的問題為如果進行此項測試單靠IC本身的保護功能是否有機率會發生此種情況,或者需再另外設計保護電路。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
如果仅按照您描述的步骤,是不会损坏器件的,尤其是只使用2.7A 电源时。
您能否提供更多该适配器的详细信息,是否是 TI 适配器?
此外能否提供下原理图,包含您使用多大的大容量电容以及您是否遵循Typical Application Schematic。
可能是电源上的电压在阻断和释放时超过最大绝对值。 请检查下大容量电容,以确保电源更稳定。 发生这种损坏时,VM 电源电压是多少?
您好,
1.在這邊說明一下,適配器65W 2.7A為額定規格,但使用上廠商保證最大可超載至6A 20mS。
2.大電容配置為100uF、35V。
3.VM電壓為輸入電壓24V。
4.以下為部分電路截圖,分別為電源輸入及DRV8876周邊設計。
5.波形的部分CH1為電流部分、CH2為24V電壓,第二章為展開圖,最高量測到瞬間5A電流,瞬間達到此電流值是否可能直接導致ic毀損。
又或者因瞬間電流過大,加上此IC Rds(on)也偏大,重複測試導致積熱毀損。


您好,
请移除 VCP 和 VM 之间的20 Ω 电阻 R21,这是不必要的并且会对电荷泵性能产生负面影响。
您这里的问题应该是过流保护(OCP)被跳闸,它在3ms 内抗尖峰脉冲,然后尝试移动、OCP、抗尖峰脉冲等。芯片应该能够无限期地存在于这个状态并且保护自己不受损坏。方便po一下包含 nFAULT 引脚的示波器截图吗?应该可以验证这一点。

我们怀疑应该是某种过压事件,建议您尝试其他更好的电源以吸收反向电流。或者尝试添加更大的大容量电容,可以试下200uF。
此外,和您确认下,请问有问题的芯片是 DRV8874还是 DRV8876?
你好這麼久沒回覆不好意思
此案件我們使用IC的為DRV8876,補上nfault觸發訊號波形,目前狀況懷疑IC OCP狀態處於AUTO RETRY狀態,
因此重複嘗試繼續運轉,但電路本身IMODE外掛電阻為62K,並無重新送電OCP應無法復歸,請問從以下波形是否可判斷為上述狀況。
CH1- 電流訊號 CH2- 24V電源 CH3- nFault訊號
您好,
请参阅数据表中的section 7.3.3.2.2 Cycle-By-Cycle Current Chopping。我们怀疑,如果放大了示波器快照会发生这种情况。 在这种启动受阻的情况下,器件会尝试切断电流。 具有62K IMODE 电阻器的逐周期电流斩波模式、nFAULT 指示电流斩波和过流事件以及锁存的 OCP 响应。

然后,怀疑器件可能会进入热失控状态,nFAULT 实际上指示的是热跳闸和恢复,而不是 OCP。
由于 DRV8876具有较高的电流限制,建议将其替换为 DRV8874。也可以尝试向驱动程序中添加一个小型heatsink,看下是否会发生任何变化。