就一个gnd,没有agnd和pgnd的话,对采样影响大不大呢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
从寄生电容和电感的角度来看,公共接地比分离接地好得多。分离 GND 仅用于将高频电流以及大量电流从敏感组件转移开。由于 PCB 上的覆铜不会被分成多个部分,因此公共接地通常也更适合散热。在 PCB 设计中更容易实现公共 GND,从而在开发过程中节省时间和资金。
如果高频电流是问题、或者如果敏感组件附近将出现大量电流,那么就要考虑分离 GND。但是这会增加这些新的分离接地路径的电感。从设计角度来看,实现分离接地通常更贵且更具挑战性。
所以说这都取决于您的应用。根据 DRV8323 (栅极驱动器)的选择,系统中似乎最有可能出现更高的电流。您需要考虑在您的设计中将存在哪些开关频率,预期的电机驱动电流将是多少等。总的来说,我们建议使用公共GND 以节省成本和复杂性。