This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8701:

Part Number: DRV8701


原理图如上,遇到一些问题求帮助

一:nfault引脚输出电压4.7V、vref引脚电压7V多,这个是芯片挂掉了吗

二:nfault、veref电压正常,VM24V,EN给高电平,PH改变电平、H桥未做出相应变化

  • 对于您的问题, 我有些困惑

    1. 这绝对不正常。基于 4.8V 的 VREF 分压器,VREF 怎么可能 > 7V?VREF 是我们器件的输入。

    2. 如果条#1 的描述确实存在,芯片可能会损坏。

    应检查 AVDD 和 DVDD 的正常电压,因为这些引脚是我们器件中的内部稳压器。如果这个电压不正常,则说明有东西损坏。