Hello Ti技术专家,
不好意思打扰了,请问一下假设我想用两个半桥来设置PWM互补输出。以下是我的设置方式:
1、半桥1设置:根据下图Table 8-4,设置HB1_PWM为00b,也就是半桥1的Input PWM Source为IN1,然后根据下图Table 8-5设置HB1_HL为0, HB1_FW为0;
2、半桥2设置:根据下图Table 8-4,设置HB2_PWM也为00b,也就是半桥2的Input PWM Source也为IN1,然后根据下图Table 8-5设置HB2_HL为1, HB2_FW为0;

根据以上设置可以得出:半桥1的GH1为PWM1,GL1为 !PWM1;半桥2的GH2为 !PWM2,GL2为PWM2;因为半桥1和2的Input PWM Source一样的都是IN1,所以PWM1=PWM2,!PWM1=!PWM2。因此以上的设置是否就可以认为是设置了PWM的互补输出,而且Input PWM Source都是IN1,时效性也能得到解决。这样的判断准确吗?
BR
Li DaZhi