This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8714S-Q1EVM: 通过两个半桥设置PWM互补输出

Part Number: DRV8714S-Q1EVM


Hello Ti技术专家,
        不好意思打扰了,请问一下假设我想用两个半桥来设置PWM互补输出。以下是我的设置方式:
        1、半桥1设置:根据下图Table 8-4,设置HB1_PWM为00b,也就是半桥1的Input PWM Source为IN1,然后根据下图Table 8-5设置HB1_HL为0, HB1_FW为0; 
        2、半桥2设置:根据下图Table 8-4,设置HB2_PWM也为00b,也就是半桥2的Input PWM Source也为IN1,然后根据下图Table 8-5设置HB2_HL为1, HB2_FW为0;
        根据以上设置可以得出:半桥1的GH1为PWM1,GL1为 !PWM1;半桥2的GH2为 !PWM2,GL2为PWM2;因为半桥1和2的Input PWM Source一样的都是IN1,所以PWM1=PWM2,!PWM1=!PWM2。因此以上的设置是否就可以认为是设置了PWM的互补输出,而且Input PWM Source都是IN1,时效性也能得到解决。这样的判断准确吗?
BR
Li DaZhi
  • 您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,由于国外假期在即,英文论坛的答复将会有所延迟(直至1月4日),感谢您的耐心等待!

  • 您好,

    根据您的寄存器设置,DRV 在 GHx/GLX/SHx 上提供相反的(也就是您说的互补) PWM 切换。 它与数据表中的数据相同。 您的设置是正确的。 

    此外还请注意。

    Input PWM Source都是IN1,时效性也能得到解决。

    在栅极驱动器的实际应用中,输出切换时序通过对外部 FET/电容进行充电/放电等会具有一定的偏移/延迟。每个计时都有轻微的延迟。 因此可能会存在gap ~ micro范围间隙。

    不过在正常的电机/电感负载驱动用例中应该不会有很大影响。