由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MCT8316Z: pwm引脚的占空比

Part Number: MCT8316Z

MCT8316Z的pwm引脚可以设置一个高电平当作占空比100%来用吗

  • 为更加有效地解决您的问题,我需要多一些时间查看这款芯片,稍后会为您解答。

  • MCT8316Z 器件包含一个集成的 100mΩ(高侧和低侧 FET 的导通电阻组合)NMOS FET,它们以三相桥配置连接。除了提供 100% 占空比支持外,倍压器电荷泵还可以在宽工作电压范围内为高侧 NMOS FET 提供适当的栅极偏置电压。内部线性稳压器为低侧 MOSFET 提供栅极偏置电压。该器件具有三个 VM 电机电源引脚,它们将一起连接到电机电源电压。