同步采SOA,SOB,SOC的电压值,再转换成电流。在设定固定固定电气角的条件下,提高交轴电流,对应的占空比也相应改变,三相电流变化。但是,有一相上电压(上升趋势)会出现饱和。SOX = Vref/2±GAIN*Iout,三相电流和理论上为0,SOA+SOB+SOC 理论上应该是3/2倍的Vref,但是实际情况,随着交轴电流越大,三个电压和越来越小。这可能是什么原因导致的?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
一般来说,SOx 不应与 SOx 的测量同时采样,当低侧被命令导通时,并且在正常电机换向中,并不是所有相位的低侧同时被命令接通。 建议您在命令相应低侧 MOSFET 导通时提取 SOx 电压然后进行计算,看下结果是否符合预期。
您好,
如果您使用的换向方法,其中所有相位的 LS 同时打开,应该是可以的。
建议您监控 SOx 波形及其相电流,以确保在对电流进行采样时,LS FET 导通。
能否分享下三相电流的总和? 此外,您说的“需要将高达3/2x Vref 的 SOx 输出总和”具体是指什么?
您好,首先在任意时刻三相电流和为0,Ia+Ib+Ic=0;
Iout = (SOX-Vref/2)/GAIN ;
Ia+Ib+Ic = ((SOA-Vref/2)+(SOB-Vref/2)+(SOC-Vref/2))/GAIN = (SOA+SOB+SOC -3/2*Vref )/GAIN=0;
SOA+SOB+SOC = 3/2*Vref ;
在做FOC(直轴分量Id = 0)控制中,一开始初始条件下 交轴电流Iq = 0时,测得 SOA = SOB= SOC = 1.53V,符合Iout = 0时,SOX= Vref/2。但是随着控制上让交轴电流(Iq)越大,SOA+SOB+SOC越来越小。这里就不符合SOA+SOB+SOC = 3/2*Vref ;
但是实际情况,随着交轴电流越大,三个电压和越来越小。
当看到该问题时,能否分享一个包含全部三个 SOA、SOB 和 SOC 的波形?
您好,
我们的工程师正在查看中。
此外,您这边是否有可能收集一下波形? 这对我们debug非常有帮助。
您可以使用上面的等式来计算 SOx 的和,并将它与3/2*Vref (假设 Vref 为3.0V,则为4.5V)进行比较。 您可以看到粗略误差百分比在0.5-2%之间,可以通过实际噪声等来解决这个问题:
| Vref | 3.00 | 3 / 2 * Vref | 4.500 | |
| SOA | SOB | SOC | Sum of SOx | Error % |
| 1.526 | 1.522 | 1.523 | 4.571 | 1.578% |
| 1.509 | 1.555 | 1.507 | 4.571 | 1.578% |
| 1.481 | 1.607 | 1.476 | 4.564 | 1.422% |
| 1.450 | 1.662 | 1.442 | 4.554 | 1.200% |
| 1.417 | 1.714 | 1.406 | 4.537 | 0.822% |