Part Number: DRV8873-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM2902
问题描述:1,DR8873输出短路到地,进入保护状态,但是输出仍有一个残留电压
2,输出断开接地,器件恢复,电压正常,
以上步骤操作完之后,给一个PWM占空比到8873,例如一个50%的占空比输入,输出是一个95%的占空比,输出的好像不受控制一样
输出关闭后的残留电压
恢复后的电压
PWM输入占空比
输出电压波形
原理图
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: DRV8873-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM2902
问题描述:1,DR8873输出短路到地,进入保护状态,但是输出仍有一个残留电压
2,输出断开接地,器件恢复,电压正常,
以上步骤操作完之后,给一个PWM占空比到8873,例如一个50%的占空比输入,输出是一个95%的占空比,输出的好像不受控制一样
输出关闭后的残留电压
恢复后的电压
PWM输入占空比
输出电压波形
原理图
这个问题在多个器件上是否存在?短路前输出 PWM 正常? 您试着检测 nFAULT 引脚然后看下器件如何恢复?
在 OCP 事件之后,输出将变为 HIZ。 在输出恢复之前,输出基本上会浮动至某些未知电压。 具有 PWM 输入的输出我们也无法理解。
第一个需要注意的点是 VCP 连接看起来与datasheet不同。 R1082连接到 VCP? 请按照datasheet的方式进行操作。 VCP 引脚应具有1uF 到 VM 的电容,并且不应连接其他引脚。 建议您可以先尝试一下。


如果在以上尝试后DRV 在短测试后仍然会有问题,建议如下所示。 看起来 DRV 每2.5ms 尝试驱动一次,但可能正在发生一些保护电路。

我们的建议是 1)
测量具有上述输出引脚的 nFAULT 信号 Togher
-->如果输出引脚上的外部电路(例如 LM2902)损坏,则输出阻抗可能是短路状态。
-->如果观察到 nFAULT =L,建议检查故障状态寄存器。 然后检查发生了哪个故障。

-->建议将 VM 引脚电压与输出引脚一起检查。 在 VM 引脚上并没看到~100uF 的大容量电容。
-->建议卸下电机负载并检查输出引脚电压。