This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8836: Multisim 仿真模型

Part Number: DRV8836
Other Parts Discussed in Thread: LMC555, DRV8210

请问在哪里能下载到DRV8836 的Spice模型 ,我需要在Multisim  进行电路仿真 但是找不到DRV8836,请帮忙看看哪里能下载到模型

  • 您好,您的问题我们需要升级到英文论坛看下,有答复尽快给您。

  • 很抱歉,我们没有为 DRV8836开发 SPICE 模型。 

  • e2echina.ti.com/.../53300

    这个系统框图的参考电路图 可否提供一份,中间的反相器规格是什么? 另外 LMC555  我想设置 频率为100Hz  占空比为50%  电阻应该选多少适合  后面除了采用DRV8836 控制MOS  还可以用其它方式吗?

  • 我们跟进给工程师看下。

  • 这个系统框图的参考电路图 可否提供一份,中间的反相器规格是什么?

    您指的是哪种反相器?

    另外 LMC555  我想设置 频率为100Hz  占空比为50%  电阻应该选多少适合

    您指的是什么电阻? 要配置555计时器来在50%占空比下生成100kHz 频率的电阻器吗? 

    后面除了采用DRV8836 控制MOS  还可以用其它方式吗?

    如果您只想使用集成式 BDC 驱动器驱动外部 MOSFET,DRV8210是一个不错的选择,而不是 DRV8836。 

  • 您指的是哪种反相器?

    红色点图的是不是反相器?

    您指的是什么电阻? 要配置555计时器来在50%占空比下生成100kHz 频率的电阻器吗? 

    对的,是指要配置555计时器来在50%占空比下生成100kHz 频率的电阻器

    如果您只想使用集成式 BDC 驱动器驱动外部 MOSFET,DRV8210是一个不错的选择,而不是 DRV8836。

    我的想法是使用DRV8836的两个半桥实现充放电的独立控制以达到控制MOS 的目的

  • 好的我们update给工程师了。

  • 红色点图的是不是反相器?

    关于逆变器(而非栅极),如果只翻转逻辑电路,但不向 ENBL 引脚提供任何电流就是ok的。

    对的,是指要配置555计时器来在50%占空比下生成100kHz 频率的电阻器

    关于555计时器,目前的工程师无法支持,如果需要的话您请重新发布一个相关的帖子。

    我的想法是使用DRV8836的两个半桥实现充放电的独立控制以达到控制MOS 的目的

    不建议使用这种方法,因为 OUT 引脚与 GND 之间有通过内部路径的泄漏路径。 会导致流经外部 FET 栅极的电流放电至 GND,并防止 FET 导通。 建议仅将 FET 栅极连接到其中一个半桥输出,并在低侧和高侧 FET 之间切换。 

x 出现错误。请重试或与管理员联系。