Part Number: DRV8836
Other Parts Discussed in Thread: LMC555, DRV8210
请问在哪里能下载到DRV8836 的Spice模型 ,我需要在Multisim 进行电路仿真 但是找不到DRV8836,请帮忙看看哪里能下载到模型
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
很抱歉,我们没有为 DRV8836开发 SPICE 模型。

这个系统框图的参考电路图 可否提供一份,中间的反相器规格是什么? 另外 LMC555 我想设置 频率为100Hz 占空比为50% 电阻应该选多少适合 后面除了采用DRV8836 控制MOS 还可以用其它方式吗?
这个系统框图的参考电路图 可否提供一份,中间的反相器规格是什么?
您指的是哪种反相器?
另外 LMC555 我想设置 频率为100Hz 占空比为50% 电阻应该选多少适合
您指的是什么电阻? 要配置555计时器来在50%占空比下生成100kHz 频率的电阻器吗?
后面除了采用DRV8836 控制MOS 还可以用其它方式吗?
如果您只想使用集成式 BDC 驱动器驱动外部 MOSFET,DRV8210是一个不错的选择,而不是 DRV8836。

您指的是哪种反相器?
红色点图的是不是反相器?
您指的是什么电阻? 要配置555计时器来在50%占空比下生成100kHz 频率的电阻器吗?
对的,是指要配置555计时器来在50%占空比下生成100kHz 频率的电阻器
如果您只想使用集成式 BDC 驱动器驱动外部 MOSFET,DRV8210是一个不错的选择,而不是 DRV8836。
我的想法是使用DRV8836的两个半桥实现充放电的独立控制以达到控制MOS 的目的
红色点图的是不是反相器?
关于逆变器(而非栅极),如果只翻转逻辑电路,但不向 ENBL 引脚提供任何电流就是ok的。
对的,是指要配置555计时器来在50%占空比下生成100kHz 频率的电阻器
关于555计时器,目前的工程师无法支持,如果需要的话您请重新发布一个相关的帖子。
我的想法是使用DRV8836的两个半桥实现充放电的独立控制以达到控制MOS 的目的
不建议使用这种方法,因为 OUT 引脚与 GND 之间有通过内部路径的泄漏路径。 会导致流经外部 FET 栅极的电流放电至 GND,并防止 FET 导通。 建议仅将 FET 栅极连接到其中一个半桥输出,并在低侧和高侧 FET 之间切换。