大家好,我有一个设计使用DRV8870驱动一个12V直流电机正反转,无需调速,IN1和IN2电平切换实现正转和反转切换。 设想是用Vref来当一个总EN,不加Vref时候2和3脚有任何电平变化都不能动作,现在发现VM输入12V,Vref加不加电压是0V,只要IN2 IN1电平不相等电机就动作。 IN2 IN1是3.3V单片机口驱动。
电流公式: I=VRef/10*限流电阻 Vref = 0V 应该没有电流。 是否DRV8870,在Vref<0.3V时内部有个固定电压?
另外一个问题测量短路过流保护:短路OUT1和OUT2,芯片发出滋滋的啸叫声,假如无人处理短路情况芯片一直这样会损坏吗?