This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8870: DRV8870 VREF管脚问题

Part Number: DRV8870


大家好,我有一个设计使用DRV8870驱动一个12V直流电机正反转,无需调速,IN1和IN2电平切换实现正转和反转切换。    设想是用Vref来当一个总EN,不加Vref时候2和3脚有任何电平变化都不能动作,现在发现VM输入12V,Vref加不加电压是0V,只要IN2 IN1电平不相等电机就动作。 IN2 IN1是3.3V单片机口驱动。

电流公式: I=VRef/10*限流电阻    Vref = 0V 应该没有电流。 是否DRV8870,在Vref<0.3V时内部有个固定电压?

另外一个问题测量短路过流保护:短路OUT1和OUT2,芯片发出滋滋的啸叫声,假如无人处理短路情况芯片一直这样会损坏吗?

  • 您好,您的问题我们需要升级到英文论坛看下,因假期在即,给到您答复的时间将会有所推迟,敬请谅解!

  • 您好,

    1)无法在 VREF 上提供低于0.3V 的电压。 因为电流调节取决于外部提供的 VREF。 因此将会瞬间到达 I TRIP。 

    2)

    另外一个问题测量短路过流保护:短路OUT1和OUT2,芯片发出滋滋的啸叫声,假如无人处理短路情况芯片一直这样会损坏吗?

    您能更详细地解释一下执行了什么测试吗? 如果发生 OCP 事件,则 FET 将被禁用,器件将会在一段时间后重试。

    不建议将输出短路,因为可能会损坏内部 FET。 听到啸叫后,芯片是否正常工作? 

  • 1:当Vref=0V理论上datasheet是写的瞬间达到Itrip,实际电流并未衰减,电机还能启动,要找到这个启动原因。
    2:OUT1和OUT2用导线测试短路保护,OUT1和OUT2短路后进入OCP过流保护,芯片发出电感的啸叫声。 断开短路芯片恢复正常。
  • 我们跟进给工程师看下。

  • 1:当Vref=0V理论上datasheet是写的瞬间达到Itrip,实际电流并未衰减,电机还能启动,要找到这个启动原因。

    0V VREF 可能不完全对应于0A 电流跳闸(由于内部比较器的偏移),这可能解释了我们看到电机旋转的原因,但它应该是一个非常小的电流。 您是否能够提供电机数据表? 

    2:OUT1和OUT2用导线测试短路保护,OUT1和OUT2短路后进入OCP过流保护,芯片发出电感的啸叫声。 断开短路芯片恢复正常。

    芯片本身不包含任何可能导致啸叫的内容。 在电流短路期间,可能来自您的电源。