如题,如果使用失速检测的功能,对步进电机有什么样的要求,是否需要进行电机匹配?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
只要步进电机的额定值是在数据表中指定的建议运行条件下使用的,就应该不会出现问题。 失速检测使用反电动势和电机电流来检测失速,因此失速检测不需要特定的电机匹配。
有关失速检测可配置性的更多信息,请参阅数据表的第7.3.11.5节,但必须首先进行以下设置:
必须启用智能调优纹波控制衰减模式,并且 CTRL5寄存器中的 EN_STL 位必须为"1"才能启用失速检测。
这个帖子里,他们使用了高阻值的电机,我看有回复,说是“电机的电阻215欧姆非常高。 这意味着在负载范围内 IR 损耗较高、DRV8889-Q1很难正确调节电流。”
所以确认下,这个高阻值的电机是否不能使用失速检测的功能,失速检测功能,对电机是否还会有其他要求?
您好,
所以确认下,这个高阻值的电机是否不能使用失速检测的功能,
是的,如果电机电阻过高,线圈电流波形将失真,并且会导致扭矩计数和失速检测不可靠。
215欧姆太高了,可能会导致失速检测问题。
有关 DRV8889的失速检测和电机电阻的更多信息,请参阅以下应用手册: