8315可以控制的电机的转速最大可以是多少呢? 我看文档上显示MAX_SPEED 是14bit,那就是只有16000rpm吗?
我尝试设置MAX_SPEED 为16000,DIGITAL_SPEED_CTRL也设置为16000,但是实际测试出来的转速大概为7000多rpm,
这个问题应该怎么解决?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
8315可以控制的电机的转速最大可以是多少呢? 我看文档上显示MAX_SPEED 是14bit,那就是只有16000rpm吗?
我尝试设置MAX_SPEED 为16000,DIGITAL_SPEED_CTRL也设置为16000,但是实际测试出来的转速大概为7000多rpm,
这个问题应该怎么解决?
您好,
8315可以控制的电机的转速最大可以是多少呢? 我看文档上显示MAX_SPEED 是14bit,那就是只有16000rpm吗?
这个问题我们在您的另一个帖子中已有答复,请参考。
我尝试设置MAX_SPEED 为16000,DIGITAL_SPEED_CTRL也设置为16000,但是实际测试出来的转速大概为7000多rpm,
这个问题应该怎么解决?
我们咨询相关工程师后给到您答复。
您好,
能否提供下电机的极对数和 BEMF 常数及其系统的标称电压?
电机参数,主要是电机的 BEMF 常数,将会限制电机的最大速度。 要根据 BEMF 常数(mV/Hz)和系统直流母线电压计算电机的最大速度(以 Hz 为单位),请使用以下公式:

若要将最大电气速度(Hz)转换为电机机械速度(rpm)并以 mV/Hz 为单位计算 BEMF 常数,您可以使用以下公式:

因此,即使将 MAX_SPEED 设置为16000 (0x3E80),即96000Hz 或822857.14RPM,电机的 BEMF 生成可能会限制为更低的速度。 该限值来自产生的与流经绕组的电流相反的 BEMF 涡流。 在给定电机参数的情况下,考虑到 BEMF 常数通常具有范围,计算出的电机 RPM 限制约为8000 - 7000 RPM。