主控器为FPGA,用逻辑分析仪抓到的波形如下,FPGA发送完器件地址后,没有收到芯片的ACK信号。

原理图如下,外围电路对应电压测试都正常,32 33管脚的0欧电阻焊上和去掉都试过,都没有ACK,请TI工程师帮忙看一下,谢谢!
、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主控器为FPGA,用逻辑分析仪抓到的波形如下,FPGA发送完器件地址后,没有收到芯片的ACK信号。

原理图如下,外围电路对应电压测试都正常,32 33管脚的0欧电阻焊上和去掉都试过,都没有ACK,请TI工程师帮忙看一下,谢谢!
、
您好,
外围电路对应电压测试都正常,
那我们默认您已经验证了 DVDD、AVDD 和 CP 电压处于预期电压下。 在该问题中,如果器件地址不是0x01,我们建议您可以尝试每个可能的 I2C 地址。
您好,我们试过地址从0~127,但还是没有收到芯片ACK,VM为24V,DVDD=1.5V,AVDD=3.3V,CP管脚电压为28.7V,CP处电压是否正常,PCB上的2个MCF8316A芯片测到的电压状态一样。
CP管脚电压为28.7V,CP处电压是否正常
我们预计 CP 处的电压会比 VM 高4.0V 至5.5V,因此CP 处的电压为28.7V是正常的。
是否方便分享下具有更高分辨率的 SDA 和 SCL 信号捕获图像?
之前发的图挺清晰的,放大后也清晰,你们英文论坛图片不能放大,所以看不清楚,中文论坛可以放大,看着清晰。

好的感谢您提供的图片,我们已转达给工程师。
由于假期在即,我们无法及时地向您转达最新的信息,您可以通过以下链接来查看该问题的最新进展:
您好,
抱歉回复晚了。
I2C 数据看起来没问题。 快速检查下速度引脚。 您是否能验证 AVDD 引脚是否稳定或正在切换?以及 Speed 引脚是否稳定为高电平?这是为了检查下如果已将 MODE 配置为 SLEEP,器件是否未进入 SLEEP 模式。
AVDD 3.3V是稳定的,SPPED管脚一直给高电平也试过,但是也不行,我们也怀疑芯片可能进入sleep模式,但是拉高SPEED并不能退出sleep。
您好,
我们往前倒推一步,您试下用blue wire将 EVM 连接到该器件,然后尝试 I2C 地址扫描?
连接到EVM时,GUI上能检测到芯片,GUI上默认地址是0x1,没有修改,能读到VM电压值。
您好,
感谢您提供的信息。
现在需要检查下 I2C 通信的上拉电阻器和转换率是不是也会造成影响。 您能否试下将上拉电阻器减小到5.1K看看?