This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8306: PWM调速问题

Part Number: DRV8306


请问怎么通过DRV8306的PWM来调BLDC的转速,是PWM的频率还是占空比?

我改变二者任何一个,速度都会改变,

另外DRV8306的最高速度支持多少?

  • 您好,您的问题我们需要升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。

  • 您好,

    改变输入 PWM 的占空比将改变电机转速。

    DRV8306支持的最高速度取决于所使用的电机。 DRV8306可以支持高达30kHz 的霍尔传感器频率。 要根据电机极对数和 RPM 计算霍尔传感器频率、,请使用以下公式:

    F = N*RPM/60 (F in Hz, N is pairs of poles, RPM is revs per minute).

    请注意该 DRV 仅是开环,但您可以通过使用 FGOUT 和您的 MCU 使其闭环。 MCU 将需要解析 FGOUT 并控制 DRV 输入,以便闭合环路。