现在我需要驱动24V/15A的TEC制冷片,TI是否有驱动如此大功率的H桥驱动芯片或者大功率的TEC驱动参考电路
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在我们的完全集成选项产品组合中,DDV 封装选项中的 DRV8262(带有外部安装的驱动器散热器)将是一个潜在的选择。DDV 软件包预计将在未来几个月内发布。DDW 是现有可以发货的。对于如此高的功率 24 * 15 = 360 W,该器件中的两个 H 桥必须使用并联的单个 H 桥选项。您的应用中所需的 PWM 输入频率是多少? DRV8262 可支持高达 200 kHz 的输入 PWM 频率。在选择输入 PWM 频率之前,必须仔细考虑任何给定环境温度下器件的功率损耗。请参见 DRV8262 数据表第 37 至 39 页,第 8.1.3 节驱动热电冷却器 (TEC):https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv8262.pdf