Other Parts Discussed in Thread: DRV8316,
DRV8316CT-Q1上电后,AVDD正常输出3.3V,但是GAIN/MODE/OCP/SLEW这几个配置引脚,并没有被拉起:如不贴上下拉电阻,则在0.2V左右;如仅贴47KΩ上拉,则电压为3.3V;如仅贴47KΩ下拉,则电压为0V,其余引脚配置正常。
下图为引脚配置图

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DRV8316CT-Q1上电后,AVDD正常输出3.3V,但是GAIN/MODE/OCP/SLEW这几个配置引脚,并没有被拉起:如不贴上下拉电阻,则在0.2V左右;如仅贴47KΩ上拉,则电压为3.3V;如仅贴47KΩ下拉,则电压为0V,其余引脚配置正常。
下图为引脚配置图

MODE通过外接上拉电阻47k,下拉电阻150k,强行将电压配置到0.75*AVDD。
此时,DRV连接三相电机,对INHx三路发送PWM波。发送0.6s后,DRV8316挂掉了,现象为DRV的OUTx引脚不再输出PWM波,SOx保持Vref/2不再变化,用手拧电机也不再会产生阻尼感,怀疑此时DRV8316内部的MOS管彻底断开。挂掉后,nFAULT未报错,通过nSLEEP重新上下电能够解决该问题,但是三相电机从未被驱起来过。
此时DRV8316的OUTx波形如下图所示,其中CH2为OUTA,CH3为OUTB,CH4为OUTC,OUTA\B按照INHA\B正常运行,但OUTC在低电平时有被强行拉高的现象,怀疑是DRV中的MOS管不正常开闭有关。该现象持续一段时间后,DRV8316就挂掉了。

对于 MODE/GAIN/SLEW/OCP 引脚,将上拉电阻从 47K 增加到 100K 对引脚电压有任何影响吗?我们仍然有点困惑电阻器如何没有降低引脚上看到的电压,并且 MODE 仍然看到 3.3V 而不是任何降低的值。
关于 OUTC 的问题,您能否提供在此行为期间开关节点(GHx、SHx)以及输入(INH/Lx)的波形?
最后,如果有另一个 DRV8316C-Q1 可用,您能否进行 A-B-A 交换以确定这是该芯片的错误/故障,或者我们是否可以将来源范围缩小到其他外部因素?为了使栅极仅在 C 相上变为高电平,器件的 C 相开关节点可能存在短路。