尊敬的TI团队:
我们遇到了这个问题:
SO在电机短路状态下采集到的波形如下:

手册中对于SO波形的示例如下:

在出现尖峰电流时,观察到手册中,SO有一个爬升的过程,但是实际测到的波形直接为一段高电平。
(1)为什么我们采集到的SO不会随电流的趋势变化呢?
(2)在斩波的过程中为什么SO的波形也不会随电流趋势变化呢?
期待您的解答!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
SO = I*(AV*Rsense) + VOFF 时的电压输出。在此设置中,SO = 40*(20*0.02) + ).05 = 16.05V,同时电流达到 40A。您已使用 3.3V 齐纳二极管钳位 SO 输出。SO 输出电压在 8.125A 处开始削波。di/dt 在短路时相当快,因此很快就能达到 8.125A。 这就是为什么 SO 看起来像方波。 这是预期的行为。
如果您希望看到 SO 上完整的 40A 电流偏移曲线,必须显着降低 Rsense 的值,以使 40A 时的 SO < 3.3V。这意味着 Rsense 必须 ≤ 4mΩ。这不是一个有效的情况,因为这样电流将无法调节在 8.125A。
根据所描述的测试用例,SO 显示出预期的行为。