请问,此器件被配置为使用双半桥配置,通过两个外部负载(例如两个有刷直流电机)来驱动单向电流。1、如图设计是否可行。2、nsleep引脚是否需要10k下拉电阻。3、该芯片是总输出电流3.5A,还是I/O口输出峰值为3.5A。输出1和输出2电流是两倍的关系吗,这个是固定的吗,如果驱动两个电机,这样是不是不太合理。希望可以收到您的来信,感谢。
您好,
3.5A为该芯片的峰值电流,而非连续输出电流。
nsleep引脚已内置10K电阻。
输出1和输出2电流是关系非固定。
谢谢解答
不客气