Part Number: DRV8833
如题,目前手册内写的 VCP 与 VM 之间必须要一个 0.01uF 的电容,这个应是电泵的缓冲。然后 VINT 脚建议是串一个 2.2uF 的电容接地。
因为用于 5V 12V 这样的非高压环境,这两个位置能否进行成本缩减?
1. VCP 与 VM 之间的电容改为 0.1uF(100nF) 的电容?
2. VINT 接地前电容改为 10uF 的电容?(与 VM 脚一致)
这样修改会有什么影响?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
1:可能会影响电路的高频响应和去耦性能。
2:增大电容值也可能导致充放电时间变长
建议您根据您的应用充分地做一些稳定老化测试,以确保电路的稳定性和性能不会受到负面影响。