This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8833: 一个新手问题,能否减少 VINT 与 VCP 的元器件成本?

Part Number: DRV8833

如题,目前手册内写的 VCP 与 VM 之间必须要一个 0.01uF 的电容,这个应是电泵的缓冲。然后 VINT 脚建议是串一个 2.2uF 的电容接地。

因为用于 5V 12V 这样的非高压环境,这两个位置能否进行成本缩减?

1. VCP 与 VM 之间的电容改为 0.1uF(100nF) 的电容?

2. VINT 接地前电容改为 10uF 的电容?(与 VM 脚一致)

这样修改会有什么影响?