This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

MCF8329A: 速度闭环模式下,电机负载运行60-100%占空比无变化

Part Number: MCF8329A


尊敬的工作人员,你好!

我遇到了一个没有头绪的问题,速度闭环模式下,电机在有负载运行情况下,60-100%占空比,速度没有变化。

如果我在空载和非常小的负载情况下,电机运转正常,但是一但加大负载,输入信号在60-100%占空比情况下,速度就不会提升。

并且长时间运行电机也不会因为电流锁定故障而停止。我个人觉得应该不是电流限制的问题。

我的电机是1KW,14极,电池是48V锂电池,增益为40V/V,采样电阻为0.001欧姆,也就是37.5A,所有的限流配置均为默认,

我不知道为什么空转或小负载情况下能正常运行,一旦加大负载,占空比调速信号超过60%占空比,转速不会上升,也不会因为电流限制导致故障停机。

实在没有头绪了!我需要您的援助!

以下是我更改过的寄存器供您参考,图片中没有的寄存器为默认!

我在补充一些信息,我的电机用来驱动螺旋桨,我在做MPET 例程的时候,是在岸上,所以几乎没有负载,有没有可能我出现的问题与速度环路的KP和KI有关系?