This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV8412: 全桥驱动模式,驱动2个直流有刷电机

Part Number: DRV8412


HI TI的小伙伴R
背景:
Full Bridge Mode Operation  
使用DRV8412驱动2个直流有刷电机且需要控制电机正反转,
问题: 
我该如何控制电机正常正反转?OUTA  OUB我正常连接了一个正常工作的有刷直流电机,PWM_A和PWM_B Pin脚我需要如何控制?比如OUA—>OUTB时电机定义为正转 时PWM_A和PWM_B是如何控制?

  • 我该如何控制电机正常正反转?

    为了控制有刷直流电机的方向,您需要反转施加到它的电压的极性,这通常是通过使用“H桥”电路来实现的,该电路允许您在任一方向上切换通过电机的电流。

    在全桥模式下,PWM_A控制半桥A,PWM_B控制半桥B,以此类推。

    通过控制高压侧和低压侧开关,您可以按如下方式控制方向:

    假设:

        • Half-Bridge A: S1 (high-side) and S2 (low-side)
        • Half-Bridge B: S3 (high-side) and S4 (low-side)

    通过控制这些开关,您可以改变电机方向并应用PWM进行速度控制。

    方向控制的切换组合可以是:

    S1 S2 S3 S4 Motor Direction
    1 0 0 1  Forward
    0 1 1 0 Reverse

    PWM_A和PWM_B Pin脚我需要如何控制?

    PWM A和PWM B需要使用具有以下规格的微控制器以特定频率和占空比生成。