This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM25117: 使用LM25117做恒流源设计,输出不稳定,求助原因?

Part Number: LM25117
Other Parts Discussed in Thread: LMV431

用手册推荐电路,做恒压源输出稳定。当我改为恒流源时输出出现断续模式,波形如下图。具体实现是芯片按照手册的恒流模式,但反馈我用的自己搭建的电路,在输出电容后级网络上串联电流采样电阻,经运算放大器调理后输出到FB引脚。修改Rramp、Ccomp、Rcomp也没有明显效果。

波形中蓝色为输出电容电压,黄色为FB引脚电压,观察过驱动波形也与此同步相应变化。芯片引脚Cres接芯片输出VCC(约7V)。

  • 感谢您对TI产品的关注!
    关于你的咨询,我们正在确认你的问题,稍后回复您。

  • 非常感谢您的帮助,这个片子调试了好久,也尝试了很多反馈方案,总是很难做到稳定,在线等求助。

  • FB引脚电压波动峰峰值8.08V,超出正常范围,可能存在运放输出饱和,接近电源轨。

    恒流反馈回路设计可能有问题,重点检查FB引脚的连接以及电压。

    先用纯电阻负载测试电流源稳定性,然后逐步增大补偿电容直至振荡消失。

  • 多谢您的分析,一会我再检查一下反馈回路,这么用没问题我就放心了。峰峰值8.08V是输出电容上的电压,FB信号是黄色波形,每格500mV,运放电源是±15V,我检查过没到运放饱和。

    现正在测试手册推荐的利用LMV431实现恒流的方案,恒流也比较稳定,但碰到一个问题:DC输入是24V,输入电压最高被限制在13V,上不去了。检查上管驱动脉宽大概50%且很稳定,像是脉宽被限制了,类似于逐周波限制,但测试FB引脚电压(电压反馈)只有0.4V,Cramp三角波最高0.6V,也没有到1.2V限值,LMV431参考端电压0.5V左右,8550也没有打开,Rs为5mΩ,改为2.5mΩ也没变化。当前频率为100kHz。麻烦您帮忙给分析分析。

  • 抱歉中间有个错字:输出电压最高被限制在13V。

  • 新的问题请重新发个帖子,以便分类管理检索