"使用LM3409模拟接口配置0V或者140mV情况下输出电流无法到达0mA,模拟量接口接地情况下输出电流最小为20mA,想请教以下改变哪个配置可以调整这个输出电流",之前模拟量控制不了的时候把coff的电容从330pf增加到560pf就可以了
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
"使用LM3409模拟接口配置0V或者140mV情况下输出电流无法到达0mA,模拟量接口接地情况下输出电流最小为20mA,想请教以下改变哪个配置可以调整这个输出电流",之前模拟量控制不了的时候把coff的电容从330pf增加到560pf就可以了
coff再560pf情况下电流最小20mA,把coff改成680pf下,电流输出能达到最小,但是电流输出的曲线不是恒流了电流曲线变成这样了
我注意到COFF电容为47pF。TI建议的典型范围在470pF和1nF之间。对于相同的RCτ常数,您可以使用一个470pF的电容器和一个较小的电阻器。
您提供的更新原理图与布局图像不匹配。请提供一份准确的示意图,显示所有组件(带正确的代号)和连接,以便我为您提供适当的帮助。
布局中有许多组件和连接未在示意图中显示。我还注意到原理图中你的LED+输出直接短路到GND,对吗?
我已经收到了一些要求的信息,但不是全部。我将用给出的答案更新下面的问题,请提供我没有的信息。
我知道我们使用的是1x探头,所需电流小于2A。
1.)所需的输出电流到底是多少?
2.)请在示意图中显示您当前的探头连接。
2.)输入电压是多少?
答案:24V
3.)请提供负载示意图。
4.)请提供您的工作台配置的清晰图像,清楚地显示LM3409板、负载和所有连接。
5.)请使用4通道示波器提供示波器捕获,显示IADJ引脚电压、输出电压、输出电流和COFF引脚电压。
输出电流需要从0到2A,公司没有四通道的示波器,采用2通道的示波器提供波形是否可以
现在把coff从330pf加大到680pf以后可以正常实现模拟控制,现在的问题是电流最低控制到20mA以后就不能在低了。。。
IADJ引脚旨在调整满标度模拟电流输出,而不是完全切断电流。如果要完全禁用输出电流,可以切换EN引脚。