我用的具体型号是TPS7A2050PDBVR,输入电压5.5V,输出电压5V。输入和输出电容都是1uF,输入增加了SMAJ5.0A的保护管。
平时使用没有发现问题,但是在用静电脉冲测试时发现,非常容易导致该芯片的输出变成0V。我在器件手册中没有找到输出0V的保护机制介绍。请问怎么解决?
我以为是带负载的问题,我将负载移除,哪怕是处于空载状态,静电脉冲仍然会导致该器件输出为0V。在输出为0V时,该器件表面温度升高,比正常工作的温度要高。
我的应用需求是低噪声LDO,用来给ADC芯片供电,目前出现了这种问题,请帮忙指导一下,谢谢!
补充:还遇到过一种现象:输入是5.5V,输出电压会变化,比如说从1V到4V之间变化,我用万用表测量,输出电压一直在变化!过了一段时间后输出电压归0!上面提到的现象断电重启后都可以恢复正常输出5V!