This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS2378: TPS2378DDA SO8-EP

Part Number: TPS2378

你好!我是来自深圳市科依腾电子有限公司的钟实会,我的联系方式是13713847177

我们设计了一款千兆带POE 供电的路由器板,使用的POE 供电IC 为TPS2378DDA SO8-EP,因只是前期做样品,故从贸易商购买的芯片15片

样品现在完成,在测试过程中,发现路由器板12V 供电的情况下可以持续工作,但是在POE 48V 供电的情况下,只能工作几分钟就会掉线。

故与贵 司联系,希望能得到你们的技术支持 与帮助,帮我们分析是什么原因引起的POE 供电不稳定,谢谢!