在用LM27762时正电压输出一直有问题,电路图如下,输出的负电压是期望的,但是正电压在1.3到1.4V,在R56上测量FB+的电压只有0.4V不到,找不出来是哪里的问题
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
电源输入是5V,期望的输出是4.5V,负电压输出在-4V左右,正电压输出在1.4V。正负电源是用作运算放大器的电源轨,负载电流应该是远未到手册上标注的250mA的
您是否已检查原理图中不同 GND 符号的原因? 这些 GND 布线是否相同?
根据原理图中的元件值、我预计输出电压为+/-4.4V。 因此、VOUT =-4V 也不符合预期。 您能否检查 CP 引脚上的电压?
C46使用了哪种电容器类型? 我建议使用具有低 ESR 的 MLCC。
有多少%的电路板发生故障?
您好
连接C42和R56的GND是最关键的连接。
所有开关功率调节器通常在输入端需要高dI/dt电流尖峰,这些尖峰主要通过缓冲帽。但电流也需要返回到IC GND。因此,为了避免潜在的电压降和GND的电位偏移,使这条路径尽可能短和宽是非常重要的。由于其频率依赖性,在关键路径中添加铁氧体磁珠不是一个好主意。
除了输入缓冲器的GND连接外,输出缓冲器的GND路径和FB分频器的GND点也应尽可能短地连接到IC GND,以避免电位偏移。数据表的布局指南中也解释了这些方面。
如果您没有更多问题,那么如果您通过单击“已解决”关闭该线程,我会非常高兴。