Part Number: TPS26750
Other Parts Discussed in Thread: PMP41115
我的TPS2670的配置是这样的
识别的图片是
他只能识别到普通的模式无法识别epr的pd3.1,默认配置的时候也不可以和当前情况差不多
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
关于 GUI 图像、请询问他们可以通过"export->export settings"选项获取的 json 信息。 GUI 不允许我们使用.C 文件恢复映像。 他们是否有任何方法来获取 PD 日志(解码的 USB-USB PD CC 消息的日志)? 没有日志就很难支持它们。 请尽快发送 json 或日志。 我要么需要查看日志、要么在 EVM 上测试 json、以更好地确定 EPR 电压没有广播的原因。 您能否向他们正在使用的接收端设备发送链接? 我在网上搜索时找不到任何内容。 需要记住的一点是、EPR 协商由受电方启动。 此外、通常需要广播 EPR 的电缆才能使用 EPR。 他们使用的工具可能会通告电缆本身、但如果没有任何 PD 日志、就很难知道。
您好
您确定共享了正确的json吗?您之前显示的图像只有2个spr源PDO,而您共享的图像有4个。
旧图像

分享Json

不管怎样,我测试了您共享的json和EVM,它正确地宣传了EPR PDO,我没有看到EPR有任何问题。
如果客户看到相同的结果,你能让他们用你共享的json重试并报告吗?他们还有其他支持EPR的接收设备吗?我用Power-z和EPR电缆进行了测试,没有发现任何问题。
这是测试json时拍摄的PD日志的屏幕截图。您可以在源代码上限消息中看到EPR PDO已被公告。