Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756
工具与软件:
大家好!
我将 针对 USB-C PD 3.1纯拉电流应用评估 TPS26750 + BQ25756、从而为灌电流器件提供完整的240W (48V/5A)。 但是、当使用在线配置工具时、我注意到仅供电选项显示为灰色、提供的示例似乎仅侧重于电池充电器应用。
我的目标是使用固定电源而不是电池、因此我需要 TPS26750和 BQ25756作为专用 PD 源器件运行、而无需任何灌电流功能。 数据表提到了源模式操作、但该工具似乎不支持这个操作(还?)。
您能否提供有关如何将 TPS26750配置为仅供电模式的指导? 是否需要特定的寄存器设置或外部组件才能启用该功能?
提前感谢您的帮助!
此致、
迪伦