我按照BQ24133评估板画的板,芯片也是按照评估板选型的!
咨询下,BQ24133在选用2CELL时,电池电压充到多大才会停止充电??
我选用的电池是2CELL,标准充电电压是8.4V
调试中发现一个问题,充电过程中,电池电压超过8.4V后,充电仍不会停止,一直充电到8.53V也不停止!
请教下这个问题怎么解决?
我在BQ24133中看到一个电池过压电压值,不清楚是不是电池充电截止电压。芯片资料第九页BAT OVER-VOLTAGE COMPARATOR 中 VOV_RISE( Overvoltage rising threshold)是VBAT_REG(8.4V)值的104%---8.736V,这个超过了8.4V,会不会对电池有影响?