LM5171,我这边设计是放电时从19.4V(电池包端)升压到49.6V(负载端),充电时从55V降压到22V给电池充电。现在我这边测试充电,逆变器输出设置55V。但是一旦充电的时候电压被拉到
41V,然后我通过设置Iset引脚来限流,当逆变器输出电流限制到10A时,逆变器这边的电压才能维持到52V.
想咨询一下,这里是否只能通过设置这里的Iset限流来维持逆变器端的这个电压,还有没有其他方法来维持。(如果通过Iset引脚来限流的话同样限制了升压时的电流,我这边使用时降压方向和升压方向的电流大小是不一样的。)