This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ25570: BQ25570 Vbat_ok逻辑错误

Part Number: BQ25570

背景:BQ25570EVB板,input连接开路5V  0.3W太阳能板,Vbat连接锂电池额定电压4v,由于负载电流超过10ma 所有EN和 VOUT_EN同时拉低,负载接在锂电池上。

同时在锂电池和负载之间接一个负载开关,负载开关由Vbat_ok控制,高电平导通,低电平关断。VABT_OK 设置为2.8V HYST设置为3.3V

过程:在系统初次冷启动之后,正常工作,当电压下降到2.8V左右,负载关断,太阳能充电到3.3V,负载打开正常工作。

下午17点时电池电压下降到2.8V,负载关断,此时太阳能板光源变为室内光,充电到3.2V左右,18点左右关闭室内照明灯光源,到晚上20点左右,负载开始工作,可以看到负载最后两次的电压分别时2.7V和2.49V,负载并没有按照预期关断。第二天测量电池电压2.5V左右,Vbat_ok电压2.55V 负载电压2.5v左右。

1. 请问在没有VIN_DC时候各主要pin脚的工作状态,如Vbat_ok的逻辑是,或者是系统的状态是如何的。

2. 为什么在Vbat的电压低压vbat_ok的阈值时,Vbat_ok仍然是高电平。

  • 您好,

    已经收到了您的案例,调查需要些时间,感谢您的耐心等待。

  • 您好

    您确定 VBAT_OK 电阻编程正确吗?请记住,VSTOR 和 VBAT 之间的 FET 电阻通常为 1 欧姆,测量下游负载可能不是测量电池电压的好方法。

  • Vbat_ok的编程电阻是正常的,VSTOR电压下降时2.8V Vbat_ok 输出0  VSTOR电压上升到3.3V时 Vbat_ok输出Vbat两端的电压。

    以下有几个问题,请帮忙确认谢谢:

    1.系统初始化的时候,是要先接入input太阳能,然后系统冷启动之后,才能接入储能电池么,不然内部逻辑会出错?如果连接的顺序出错,是否会出现量Vbat两端电压只有0.5V左右?

    2.如果按照第1点的顺序连接好系统,如果电池下降到电池保护后,整个系统都会被关闭,然后太阳能在有输入的情况下,相当于同时连接输入和储能电池,这种会造成芯片内部逻辑出错吗,或者是芯片内部有规避的方法。

    3.Vbat_ok的整个逻辑梳理,在系统冷启动时,vbat_ok参考VSTOR两端的电压,直到系统启,动VBAT和VSTOR导通,Vbat_ok的参考电压刷新,此时Vbat_ok电压参考Vbat。当input完全没有输入,请问Vbat_ok还是继续参考Vbat两端的电压吗,把Vout_EN 拉低不走芯片内部的Vout,走电池外部连接的负载,电池耗电,耗电到2.8V vbat_ok 是否会变低,然后通过负载开关,关闭电池的负载。正常来说如果VOUT被拉低,外部负载被关掉,此时按理说电池应该不会耗电,也不会进入芯片内部的电压保护程序了,请问上述分析的逻辑对吗。

    4.如果不是第3点的逻辑,请问是在input断掉之后Vbat_ok直接就变成逻辑低了吗。

  • 您好

    1-2.如第7.4.3节所示,“当没有连接输入源时,在连接存储元件之前,应将VSTOR节点放电至地。热插拔充电的存储元件(例如,电池保护器PFET关闭),并且VSTOR节点离地超过100 mV,会导致VSTOR和VBAT之间的PFET保持关闭状态,直到连接输入源。”

    我不确定这里的问题是什么。VBAT_OK在高电平时跟随VSTOR,在低电平时跟随GND。希望接近电池的系统电压应连接到VSTOR,而不是VBAT。