背景:BQ25570EVB板,input连接开路5V 0.3W太阳能板,Vbat连接锂电池额定电压4v,由于负载电流超过10ma 所有EN和 VOUT_EN同时拉低,负载接在锂电池上。
同时在锂电池和负载之间接一个负载开关,负载开关由Vbat_ok控制,高电平导通,低电平关断。VABT_OK 设置为2.8V HYST设置为3.3V
过程:在系统初次冷启动之后,正常工作,当电压下降到2.8V左右,负载关断,太阳能充电到3.3V,负载打开正常工作。
下午17点时电池电压下降到2.8V,负载关断,此时太阳能板光源变为室内光,充电到3.2V左右,18点左右关闭室内照明灯光源,到晚上20点左右,负载开始工作,可以看到负载最后两次的电压分别时2.7V和2.49V,负载并没有按照预期关断。第二天测量电池电压2.5V左右,Vbat_ok电压2.55V 负载电压2.5v左右。
1. 请问在没有VIN_DC时候各主要pin脚的工作状态,如Vbat_ok的逻辑是,或者是系统的状态是如何的。
2. 为什么在Vbat的电压低压vbat_ok的阈值时,Vbat_ok仍然是高电平。